Filtros

: 570 productos encontrados
0 filtro(s) seleccionado(s)
570 productos encontrados Haga clic en el botón “Aplicar filtros” para actualizar los resultados
Mín./Máx. Disponibilidad

Cuando se selecciona la casilla Recordar, se guardarán las preferencias de filtros más recientes para las próximas búsquedas que realice

Cumplimiento
Mín./Máx. Fabricante
Embalaje

En este momento no está disponible la visualización del cálculo de precio de contrato. Los precios que se muestran son precios al por menor estándar. El cálculo del precio de contrato se aplica al procesar los pedidos.

La mayoría de nuestros filtros se basan en condensadores, pero también tenemos filtros ópticos de infrarrojos y dispositivos de ondas acústicas de superficie (SAW) que usan sustratos piezoeléctricos.

Debido a que la impedancia de los condensadores varía con la frecuencia, se pueden usar como filtros CA de paso bajo, paso alto, paso banda o tope de banda. Un filtro de paso bajo, por ejemplo, puede usarse en la salida de un rectificador para dejar pasar la CC pero bloquear la corriente de rizado. Los filtros de paso alto se encuentran en los amplificadores de audio para eliminar los sonidos indeseados cerca del límite inferior del rango audible.

A continuación encontrará un resumen de los tipos de filtro que ofrecemos:

Un diplexor permite que dos dispositivos diferentes compartan un canal de comunicaciones común usando multiplexación en el dominio de la frecuencia. El diplexor utiliza filtros para separar las señales según la frecuencia.

Un duplexor separa una ruta de transmisión y otra de recepción según la dirección de la señal y se puede usar en señales de la misma frecuencia.

El condensador feedthrough o de paso es un condensador de tres terminales que se usa para reducir altas frecuencias. El condensador de paso, a diferencia de los condensadores normales de tres terminales, se instala directamente en el panel metálico, lo que se traduce en una menor inductancia de puesta a tierra y un efecto insignificante en la inductancia del cable.

Los filtros T usan dos inductores en derivación y un condensador de acoplamiento. Estos filtros de una sola etapa pueden actuar como circuitos de paso bajo, paso alto, paso banda y tope de banda.

Los filtros de ondas acústicas de superficie o filtros SAW son filtros de RF compactos y de bajo coste que pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones de hasta 3 GHz. Los filtros SAW funcionan convirtiendo la energía eléctrica en energía acústica o mecánica sobre un material piezoeléctrico.

Los filtros pasivos integrados incluyen resistencias, condensadores, inductores, bobinas/choques, líneas microstrip, elementos de adaptación de impedancias, baluns (o cualquier combinación de estos componentes) integrados en el mismo encapsulado o sobre el mismo sustrato.

Con normas inalámbricas cada vez más estrictas, los filtros RF desempeñan un papel importante a la hora de minimizar las interferencias. Están diseñados para funcionar a frecuencias específicas y permitir/atenuar señales RF a frecuencias diferentes.