Calculadora y tabla de conversión de la presión

Convierta milibares a kilopascales y viceversa usando la calculadora de presión de Newark a continuación.
Nuestra tabla de conversión de la presión también muestra el multiplicador para estas conversiones para que pueda realizarlas de forma manual si es necesario.

Calculadora de conversión de la presión

Tabla de conversión de la presión

DeMultiplicadorA
Atmósfera (atm)760Torr (Torr)
Atmósfera (atm)1,01325Bar (b)
Atmósfera (atm)101,325Kilopascal (kPa)
Atmósfera (atm)101325Pascal (Pa)
Atmósfera (atm)1,0332274528Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)
Atmósfera (atm)14,69596432068Libra por pulgada cuadrada (psi)
Torr (Torr)0,001315789473684Atmósfera (atm)
Torr (Torr)0,001333223684211Bar (b)
Torr (Torr)0,1333223684211Kilopascal (kPa)
Torr (Torr)133,3223684211Pascal (Pa)
Torr (Torr)0,001359509806316Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)
Torr (Torr)0,01933679515879Libra por pulgada cuadrada (psi)
Bar (b)0,986923266716Atmósfera (atm)
Bar (b)750,0616827042Torr (Torr)
Bar (b)100Kilopascal (kPa)
Bar (b)100.000Pascal (Pa)
Bar (b)1,019716212978Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)
Bar (b)14,50378911491Libra por pulgada cuadrada (psi)
Kilopascal (kPa)0,00986923266716Atmósfera (atm)
Kilopascal (kPa)7,500616827042Torr (Torr)
Kilopascal (kPa)0,01Bar (b)
Kilopascal (kPa)1.000Pascal (Pa)
Kilopascal (kPa)0,01019716212978Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)
Kilopascal (kPa)0,1450378911491Libra por pulgada cuadrada (psi)
Pascal (Pa)0,00000986923266716Atmósfera (atm)
Pascal (Pa)0,007500616827042Torr (Torr)
Pascal (Pa)0,00001Bar (b)
Pascal (Pa)0,001Kilopascal (kPa)
Pascal (Pa)0,00001019716212978Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)
Pascal (Pa)0,0001450378911491Libra por pulgada cuadrada (psi)
Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)0,9678411053541Atmósfera (atm)
Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)735,5592400691Torr (Torr)
Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)0,980665Bar (b)
Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)98,0665Kilopascal (kPa)
Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)98066,5Pascal (Pa)
Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)14,22335835237Libra por pulgada cuadrada (psi)
Libra por pulgada cuadrada (psi)0,0680458919319Atmósfera (atm)
Libra por pulgada cuadrada (psi)51,71487786825Torr (Torr)
Libra por pulgada cuadrada (psi)0,0689475Bar (b)
Libra por pulgada cuadrada (psi)6,89475Kilopascal (kPa)
Libra por pulgada cuadrada (psi)6894,75Pascal (Pa)
Libra por pulgada cuadrada (psi)0,0703068835943Kilogramo por centímetro cuadrado (kgf/cm2)