Calculadora de motor de pasos
Un motor de pasos es un tipo de motor síncrono muy popular porque permite realizar movimientos precisos o "pasos". Este tipo de motor también produce un gran par debido a su tamaño, por lo que se encuentra en numerosas aplicaciones industriales.
Introduzca los valores a continuación.
Fórmulas
Velocidad máxima = V / (2L * Imax * spr)Tiempo/pasos mínimos = (2L * Imax) / VPmax = Imax * V
Dónde
V está la tensión aplicada
Imax está la corriente máxima
L está la inductancia del motor de pasos
spr son los pasos por revolución
Pmax está la potencia máxima
Vista del diagrama