Nexperia presenta una cartera con los mejores expansores GPIO I²C de su clase
E/S de uso general (GPIO) I2C de Nexperia
La familia de interfaces de Nexperia compuesta por expansores y traductores GPIO I²C mejora la funcionalidad y la confiabilidad del sistema con tecnologías que ofrecen un menor consumo de energía para garantizar una transferencia de señales de alto rendimiento.
Permiten la expansión de 16 bits de entradas/salidas de uso general (GPIO) para aplicaciones I²C-bus/SMBus. Están diseñados para un amplio rango de voltaje de 1.65 V a 5.5 V con interrupción y resistencias pull-up predeterminadas en GPIO. Los expansores GPIO de Nexperia ofrecen una solución elegante cuando se necesitan E/S adicionales y al mismo tiempo mantener las interconexiones al mínimo, por ejemplo, en interruptores de alimentación ACPI, sensores, botones pulsadores, LED y control de ventiladores.
El NCA9555 contiene un conjunto de registros de entrada, salida, configuración e inversión de polaridad de 8 bits. Al encenderse, todas las E/S aparecen predeterminadas como entradas. Cada E/S se puede configurar como entrada o salida si se cambia el bit correspondiente en el registro de configuración. Los datos para cada entrada o salida se almacenan en el registro de entrada o salida correspondiente. El registro de inversión de polaridad se puede programar para invertir la polaridad del registro de entrada.

Características
- Amplio rango de voltaje de alimentación
- Bajo retraso de propagación
- Bajo consumo de energía de 2.5 µA como máximo
- Opciones de tolerancia a sobretensión
- Rango de temperatura especificado de -40 °C a +85 °C y de 40 °C a +125 °C
Aplicaciones
- Servidores, enrutadores e informática personal
- TV y monitores de control de hardware
- Consolas de juegos y drones
- Aplicaciones alimentadas por batería
- Aplicaciones automotrices (ADAS, VCU, DCU y BCM)Cámaras de vigilancia
- Equipos de telecomunicaciones
Actualice su sistema y controle el consumo de energía con los expansores GPIO I2C

Familia de productos

Productos

NCA9555PW
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9555BY
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9539PW
El NCA9539 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. INT se puede conectar a la entrada de interrupción de un microcontrolador. Al enviar una señal de interrupción en esta línea, la E/S remota puede informar al microcontrolador si hay datos entrantes en sus puertos sin tener que comunicarse a través del bus I²C. De este modo, NCA9539 puede seguir siendo un simple esclavo. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El pin RESET (REINICIO) se puede utilizar para lograr la misma funcionalidad de reinicio sin ciclos de apagado/encendido si se mantiene activo a nivel bajo. La máquina de estado y los registros están en su estado predeterminado hasta que la entrada RESET (REINICIO) vuelve a estar en el nivel HIGH (ALTO). Esta entrada requiere un pull-up a VCC. El NCA9539 tiene dos pines de dirección A0 y A1 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta cuatro dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9539PW-Q100
El NCA9539 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. INT se puede conectar a la entrada de interrupción de un microcontrolador. Al enviar una señal de interrupción en esta línea, la E/S remota puede informar al microcontrolador si hay datos entrantes en sus puertos sin tener que comunicarse a través del bus I²C. De este modo, NCA9539 puede seguir siendo un simple esclavo. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El pin RESET (REINICIO) se puede utilizar para lograr la misma funcionalidad de reinicio sin ciclos de apagado/encendido si se mantiene activo a nivel bajo. La máquina de estado y los registros están en su estado predeterminado hasta que la entrada RESET (REINICIO) vuelve a estar en el nivel HIGH (ALTO). Esta entrada requiere un pull-up a VCC. El NCA9539 tiene dos pines de dirección A0 y A1 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta cuatro dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9535PW
El NCA9535 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9535 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9535PW-Q100
El NCA9535 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9535 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9555BY-Q100
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9555PW-Q100
El NCA9555 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9555 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9595PW
El NCA9595 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9595 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

NCA9595PW-Q100
El NCA9595 tiene una salida de interrupción de drenaje abierto que se activa cuando cualquier GPIO cambia el estado de su correspondiente registro de puerto de entrada. Al encender el dispositivo, el reinicio establece los valores predeterminados de los registros e inicia la máquina de estado del dispositivo. El NCA9595 tiene tres pines de dirección A0, A1 y A2 que se pueden utilizar para configurar la dirección esclava del bus I²C del dispositivo. Permite que hasta ocho dispositivos compartan el mismo bus I²C/SMBus.

PCA9535PW
Expansor de E/S I²C de bajo voltaje de 16 bits y SMBus de bajo consumo con salida de interrupción y registros de configuración

PCA9539PW
Expansor de E/S I²C de bajo voltaje de 16 bits y SMBus de bajo consumo con salida de interrupción, pin de reinicio y registros de configuración

PCA9555PW
Puerto de E/S de 16 bits en bus I²C de bajo voltaje con interrupción y pull-up débil